This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:评估板无法正常工作

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1014039/lmx2492evm-the-evaluation-board-is-not-functioning-properly

器件型号:LMX2492EVM

我需要帮助 尝试多次使 评估套件正常工作后、我认为器件无法正常工作、我需要更换。 无论我做什么、VCO 都没有输出、我看到 PC 应用之间的通信工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamaljeet、

    您是说您没有从 RFout 和 RFout/2输出中获得信号(包括噪声信号)吗? PLL 呢? 工作正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RFOut 和 RFOut/2上都没有输出。  PLL 在 Vtune 时为0V。 电路板的电流消耗高于正常值。 我们使用了限流5V 电源。 加电时用于消耗0.17A 电流的电路板、配置后消耗0.25A 电流、锁定 LED 亮起。 输出电压为5V。  现在、电路板上电时消耗的电流超过0.5A。 锁定指示灯始终熄灭。 电源限制为0.5A、电压降至4.5V。  显然 、电路板有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamaljeet、

     您说 EVM 工作正常、但现在不工作? 如果是这种情况、我恐怕您应该联系 我们的客户支持 以获得支持、此论坛旨在解决应用问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实致电了 TI 客户支持。 我们被告知首先在该论坛上提出一些技术 诊断问题。  客户支持人员希望确保失败不是因为 我们错过了一些步骤。 从我描述的内容中、您能告诉我们这是否是电路板问题吗? 这并不公平、因为您让我们四处走动而不是帮助我们、而是将电子邮件发送给客户支持。  我们的项目因您的反应不佳而延迟。 我认为评估板应该是一个赠送品、以便人们可以使用您的产品。  请注意、我们会得到适当的帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamaljeet、

    您是否告诉客户支持团队 EVM 在电路板外正常工作、但在使用后会发生故障?

    电路板中只有三个主要组件、您是否确定故障是由 PLL、VCO 还是 XO 导致的? 如果故障是由于 PLL 导致的、您可以申请一些免费样片来替换它。 如果故障来自 XO、您可以将电路板配置为使用外部参考时钟。 如果故障是由 VCO 引起的、我无能为力、请联系客户支持以获得帮助。