This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820演示板上所有0欧姆电阻的用途是什么

Guru**** 2394615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012034/lmx2820-what-is-the-purpose-of-all-the-0-ohm-resistors-on-the-lmx2820-demo-boar

器件型号:LMX2820

LMX2820演示板上所有0欧姆电阻的用途是什么、给人一种可能希望隔离这些输入的感觉。请确认是否 LMX2820上的所有 Vcc 偏置引脚都在内部连接。 请确认可以移除或无法移除其中的一些跳线、以关闭 LMX2820中未使用的资源以节省功耗。 TI 的跳线用途是什么? 谢谢、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果您想测量每个电源引脚的电流消耗、它们非常有用。 在实际应用中、您不需要它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能 不能建议 您将其中的任何一个都接地、以关闭不会使用的资源?  它们是否真正独立的电源输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    所有电源引脚都必须连接到有效的3.3V 电源、即使器件未被充分利用也是如此。