This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555参考设计

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012518/ne555-reference-design

主题中讨论的其他器件:NE555

您好!  

TI 是否在下面的中为该应用提供了类似的 NE555参考设计?

  • TRIG V = 1/3VDD
  • Vout = 12
  • 延迟2分钟

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    您正在寻找可稳态运行还是单稳运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    感谢您的回复。  

    我正在寻找可稳态运行。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我已经为 A 稳态配置进行了一个仿真(连接在底部)。 为了实现延迟、您需要使用可能来自微控制器的已知电压来控制复位引脚。 在仿真中、我使用了一个时间控制开关来显示延迟功能。  

    您可以看到下面、我用于演示的延迟为5ms。 触发发生在5V 或1/3VDD 上。  

    e2e.ti.com/.../NE555-Astable.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Chris。