请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 是否可以仅使用内部 VCO 来生成 RFOUT 信号? 我问是因为数据表的第15页说校准 VCO 需要 OSCIN。 其次、如果我在不对组件断电的情况下不生成输出、是否可以关闭 VCO? 当切换为低电平时、CE 引脚是否也会禁用内部 VCO?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以仅使用内部 VCO 来生成 RFOUT 信号? 我问是因为数据表的第15页说校准 VCO 需要 OSCIN。 其次、如果我在不对组件断电的情况下不生成输出、是否可以关闭 VCO? 当切换为低电平时、CE 引脚是否也会禁用内部 VCO?
您好、Michael、
VCO 的结构与典型的"单频带"VCO 不同、请让客户阅读以下应用手册、并确定他们是否仍然只能使用芯片的 VCO。
https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336
只能使用隐藏的寄存器关闭 VCO、我们只能在必要时提供此信息。
将 CE 引脚拉至低电平将使 VCO 断电。