This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:配置问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013953/lmx2820-configuration-questions

器件型号:LMX2820

是否可以仅使用内部 VCO 来生成 RFOUT 信号?  我问是因为数据表的第15页说校准 VCO 需要 OSCIN。  其次、如果我在不对组件断电的情况下不生成输出、是否可以关闭 VCO?   当切换为低电平时、CE 引脚是否也会禁用内部 VCO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    VCO 的结构与典型的"单频带"VCO 不同、请让客户阅读以下应用手册、并确定他们是否仍然只能使用芯片的 VCO。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336

    只能使用隐藏的寄存器关闭 VCO、我们只能在必要时提供此信息。

    将 CE 引脚拉至低电平将使 VCO 断电。