This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694EPEVM:R75 CHDIV 数据表不符

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013652/lmx2694epevm-r75-chdiv-datasheet-discrepancy

部件号:LMX2694EPEVM

我正在为该器  件编写嵌入式控制器代码、我在数据表第7.3.8节中注意到 CHDIV 有14个[0-13]值、但在实际寄存器字段中、缺少除以72选项(但在表14中存在)、寄存器只有13个有效值。 也许我无法正确解释某些内容? 请提供建议。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    寄存器域正确、分频段不能进行72分频组合。 我们将相应地修正数据表。 感谢您向我们指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。 请告诉我该表何时更新、因为我不确定如何用于通道分频器的39.323 - 59.896 MHz 输出范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    要将更新后的数据表发布 到网络上需要一段时间,请遵循以下标准步骤:)。  

    在平均时间内、请使用 TICS Pro 确定正确的配置。