This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571EVM:从 CE 引脚断电和上电

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012179/lmx2571evm-power-down-and-up-from-ce-pin

器件型号:LMX2571EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2571

大家好、

我的客户正在评估 LMX2571EVM。

关于 DS 7.3.11中描述的 CE 引脚的断电和上电、我的客户尝试了 FCAL_EN=1、但 它不起作用。

基于断电位的循环通电正常。

您能否建议在 CE 引脚变为高电平后如何设置?

测试结果如下所示。 括号内的值是 EVM 电流消耗。

TCXO 为外部17.92MHz。 LD LED 保持不变。

写入的数据与所附数据相同。

 e2e.ti.com/.../LMX2571.tcs

μ ①POWERDOWN 位测试(成功)

验证  RFOUT (50.3mA)

0x001083断电 (0.9mA)

0x000083加电(50.3mA)

 

μ ②CE 引脚断电(失败)

验证  RFOUT (50.3mA)

Ce=0断电(1mA)

Ce=1电流增加 (38.4mA)、但无 RFOUT

0x000083电流进一步增大( 52.6mA)、但无  RFOUT

所有寄存器被写入、输出被验证(50.3mA)

 

③Register 和 CE 引脚断电测试 (参考)

经 RFOUT 验证(50.3mA)

0x001083断电(0.9mA)

Ce=0保持断电 (1mA)

Ce=1增加电流 (38.4mA)、无  RFOUT

0x000083 Ω 会进一步增大电流、 (52.6mA)无  RFOUT

所有寄存器被写入、然后加电 (50.3mA)

 

④Register 和 CE 引脚断电测试(参考)

经 RFOUT 验证 (50.3mA)

Ce=0保持断电(1mA)

Ce=1增加电流 (38.4mA)、无  RFOUT

0x001083断电(0.9mA)

0x000083进一步增大电流 (36.3mA)、但无  RFOUT

所有寄存器写入、都会进一步增加电流(44.4mA)、但没有  RFOUT

  之后 、需要关闭电源并打开电源才能再次上电。

 

还有一个问题、您能否 提供电流值与寄存器值之间关系的表格?

在 TICS Pro 中、它看起来像是从1250uA - 2343.8uA 复制的。

 

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    当器  件从断电状态退出时、通过将 POWERDOWN 位恢复为零或通过将 CE 引脚上拉为高电平(如果它由 CE 引脚断电)、需要再次对具有 FCAL_EN=1的寄存器 R0进行编程、以重新校准器件。 即:

    CE 引脚断电

    -将 CE 引脚拉高

    -编程 R0 (FCAL_EN=1)

    2.断电位断电(MULT = 1)

    -编程 R0 (断电= 0且 FCAL_EN = 1)

    2.断电位断电(MULT > 1)

    -编程 R0 (断电= 0且 FCAL_EN = 0)

    -编程 R0 (断电= 0且 FCAL_EN = 1)

    满电荷泵电流设置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    如 测试序列#2所述、我的客户尝试在 CE 引脚高电平(0x000083)后对 R0 (FCAL_EN=1)进行编程、但未确认射频输出。

    此时是否可以再次检查缺失的设置?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我们之前已经验证过在不同温度下切换 CE 引脚为高/低、我们确信没有锁定问题。

    它们如何连接 CE 引脚? 如果它们的 R49 = 10k 且 C33 = 1µF Ω、则 CE 引脚上升时间将非常长、这可能是一个问题。 将 R49 33Ω Ω 并将 C33更改为< 100pF、甚至将其移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

     在客户的 EVM 上组装了 R50和 C33、但 R49和 R51是 DNP。

    它们直接连接 CE 引脚和 GND 之间的机械开关。

    它们在 CE 引脚悬空1秒后运行命令、因此 CE 引脚电压不应成为原因。  

    测试顺序 如下所示。

    供参考、  如果写入 所有 寄存器、则工作正常。

    如果以下程序错误、请更正我。

    测试1

    ① μ A      CE 引脚和 GND 由开关悬空

    ② μ A      1秒后、选中 User Controls (用户控制)显示中的复选框

    ③ μ A      无 RFOUT

     

     测试 2

             CE 引脚和 GND 由开关悬空  

    ② μ A      1秒后 、单击   w Registers 显示屏右上方的 Write Register 按钮

    (__LW_AT__将 0x000083写入 数据框

    ④ μ A       无射频输出

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    当开关闭合时、CE 引脚对地短路、C33放电。

    当开关打开时、由于 RC 常数较大、C33将通过 R50缓慢充电。 我担心这种缓慢的上升沿可能会导致客户看到问题。 客户是否可以将 RC 值更改为33Ω Ω 和100pF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    现在它起作用了! 非常感谢!

    此致、

    Itoh