This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:由 OSC 引脚生成信号

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013496/lmk04803-signal-generation-by-osc-pin

器件型号:LMK04803

大家好、  

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

我能否仅通过使用 pll2从 LMK04803 IC 中的 OSC 端口馈送模拟信号、以所需的频率创建信号?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    是的、此器件仅支持 PLL2模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    实际上、我试图了解我们是否可以使用模拟正弦波驱动示波器输入? 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Osman、

    频率和电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1Vp-p 和100MHz。 使用模拟信号是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Osman、

    在100MHz 时为1V 正常。 此处的主要问题是该输入时钟的转换率、较差的转换率将降低 PLL2相位噪声。 在100MHz 正弦波下、压摆率还不错、PLL 相位噪声不应明显降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的帮助。 问题得到解决。