This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:时钟设置检查的初始状态

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013304/cdce6214-initial-status-of-clock-setting-check

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:ADS4222

您好!

以下电路用于为 FPGA 和 ADS4222提供时钟。

FPGA 将使用 I2C 来配置该时钟设置。

在 FPGA 启动任何 I2C 之前、低于5个通道的初始时钟输出是什么?

由于它是 FPGA 时钟输入和 FPGA I2C 配置的闭环、它是否会导致死锁环路?

在上电时、FPGA 是否可以根据以下初始硬件配置开始工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚 HW_SW_CTRL 选择 EEPROM 页面。 您需要将该引脚拉高、I2C 才能访问。 当该引脚被拉高时、选择 EEPROM 页1。 EEPROM 页1上 Y1-Y4的默认频率为100MHz。 我已经为您添加了十六进制寄存器(在 Ticspro 中、文件->导入十六进制寄存器).e2e.ti.com/.../0272.CDCE6214_2D00_Q1-EEPROM-page-1.txt

    此致、

    Hao