This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:写入 EEPROM 问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013207/cdce72010-writing-eeprom-problem

器件型号:CDCE72010

你(们)好

我们正在尝试将设置写入 CDCE72010上的 EEPROM 中、但它似乎不起作用。

我检查了第11个程序、第26个程序是1。 这是否意味着 EEPROM 已锁定、无法再更改?

如果是、是否有复位 EEPROM 的机会?

谢谢!

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    是如果 R11[26]读回"1"、则 EEPROM 被永久锁定。 它不能被复位。 您需要获取用于评估的新芯片。 如果您不希望 EEPROM 被永久锁定、请确保使用解锁方法写入 EEPROM。

    此致、

    Hao