This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:预期的 LVDS 输入共模是多少?

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013170/cdce6214-q1-what-is-the-expected-lvds-input-common-mode

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好!

我*有*一个电路运行正常几个月,然后 CDCE6214突然不再锁定到10MHz 输入时钟。

u11的输出是干净的。 每条线路具有400mV 摆幅的出色 LVDS、以1.2V 为中心。

但是、尽管我加载了正确的(并且自3个月以来配置相同)、但现在 U15的 PRIREF 输入( CDCE6214)的电压集中在0V 左右(这对我来说似乎是一个大问题)。

我的问题是:

* CDCE6214不应将 LVDS 线路极化以1.2V 为中心?

* CDCE6214期望的输入共模电压是多少(在数据表中找不到相关信息)。

我更换了3次芯片、没有效果。 始终存在相同的问题:永远不会锁定到10MHz 输入 LVDS 时钟。 此外、U15的 CLK_OUT_P/N 是平坦的、(根据配置、它应该输出10MHz、正如它停止锁定之前的情况一样)。 这使我认为 CDCE6214由于某种原因未看到任何输入。

是否有任何关于下一步查看位置的提示?

我已连接我的 TICS Pro 寄存器转储。

e2e.ti.com/.../clocking_5F00_HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    当器件配置为差分输入时、需要与基准时钟进行交流耦合。 您的原理图正确。 您应该能够在 PRI 或 Sec 输入引脚上测量一些直流电压、该直流电压是在内部生成的。 现在、您测量了零伏、您是否意外将其断电? 器件是否消耗任何电流? 断电电流大约为3mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的反馈。

    我终于解决了我的问题。 我的 I2C 速度有点太快(400kHz)、我的 I2C 线路上的电容必须有点太大。 因此、我的系统处于正常运行的极限。

    如果这可能对其他人有所帮助(在您的消息之上)、一旦正确配置、输入 LVDS 线路上的直流电压为1.5V (这是我测得的值)。

    谢谢、