Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
主题中讨论的其他器件:CDCE6214
您好!
我*有*一个电路运行正常几个月,然后 CDCE6214突然不再锁定到10MHz 输入时钟。

u11的输出是干净的。 每条线路具有400mV 摆幅的出色 LVDS、以1.2V 为中心。
但是、尽管我加载了正确的(并且自3个月以来配置相同)、但现在 U15的 PRIREF 输入( CDCE6214)的电压集中在0V 左右(这对我来说似乎是一个大问题)。
我的问题是:
* CDCE6214不应将 LVDS 线路极化以1.2V 为中心?
* CDCE6214期望的输入共模电压是多少(在数据表中找不到相关信息)。
我更换了3次芯片、没有效果。 始终存在相同的问题:永远不会锁定到10MHz 输入 LVDS 时钟。 此外、U15的 CLK_OUT_P/N 是平坦的、(根据配置、它应该输出10MHz、正如它停止锁定之前的情况一样)。 这使我认为 CDCE6214由于某种原因未看到任何输入。
是否有任何关于下一步查看位置的提示?
我已连接我的 TICS Pro 寄存器转储。