This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:关于 LMK00334的控制方法

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012575/lmk00334-about-the-control-method-of-lmk00334

器件型号:LMK00334

问题  

1.对于 Banka 和 Bankb 分别使用输出与对于 Banka 一起使用输出之间的输出行为是否存在差异?  

2. CLKIN [0/1]和 OSCIN 的输入处理是否有问题?

3. VCC、VCCOA、VCCOB、VCCOC 的电源连接是否有问题?

4.通过查看原理图、您是否有任何问题?  

*有关详细信息、请参阅电路图和方框图。  

必要条件  REFCLK:输入(HCSL)x1、输出(HCSL)x2

e2e.ti.com/.../LMK00334RTVT_5F00_210624.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsuo-San、您好!

    不、所有的缓冲器都是相同的。

    2.输入端没有处理、MUX 只用于将选定的输入信号路由到输出端。

    3.数据表的引脚配置和功能部分列出了 VCC 引脚要求。

    原理图对我来说很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当从 FPGA 端输出 HCSI / F 时
    是否无需端接 LMK00334的输入侧?
    此外、当通过 LVDS I/F 从 FPGA 侧输出时
    我是否需要在 P / N 之间终止100Ω Ω?  

    LMK00334的 HCSL 输出终端应在 LMK00334附近端接、对吧?  

    3.所附电路图是否存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsuo-San、您好!

    建议的 LMK 输入接口。

    右侧、HCSL 端接电阻应放置在驱动器附近。

    我想我已经回答了、原理图对我来说很好。