This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:在 TDC1000中使用此组件时对时钟有疑问

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200, CC2538, BQ25570, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013480/cdce913-doubts-about-clock-when-using-this-component-with-tdc1000

器件型号:CDCE913
主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200CC2538BQ25570

您好!

我正在使用德州仪器的这些组件设计电路板、

  1. TDC1000
  2. TDC7200
  3. CC2538
  4. BQ25570
  5. CDCE913

 

我将使用 BQ25570为其余组件提供3V 电压。 CDCE913要求更低的电压、因此我将使用降压为 CDCE913提供1.8V 电压。 我打算使用 CDCE913为所有组件提供时钟、VDDOUT 设置为3V。

我有这些疑问

  1. 我可以为 CC2538提供的最小晶振/时钟频率是多少? 如果是8MHz 或16MHz、我可以使用 CDCE913为所有组件提供相同的频率、并且我将处于工作范围内。 还是真正建议为 TDC1000和 TDC7200提供8MHz 频率、为 CC2538提供32MHz 频率。
  2. 如果我为 CDCE913提供1.8V 电源并将 VDDOUT 设置为3V、则该组件生成的时钟输出与 TDC1000、TDC7200和 CC2538兼容(全部三个以3V 电压供电)、无需使用任何电压转换器?

 

谢谢你

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您的问题涉及来自不同产品线的多个产品、我将仅回答重新分级 CDCE913的问题。

    如果 CDCE913的 VDDOUT 为3V、则为最大值 CMOS 时钟 输出高电平(VOH)将为3V。 您必须确保最小值 CDCE913的 VOH 达到最小值 TDC 器件的 VIH。  

    请分别在 CC2538的 Zigbee 论坛和 TDC 器件的传感器论坛上发帖。