This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:寻找替代材料或替代解决方案

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1013143/cdci6214-seek-for-alternative-materials-or-alternative-solutions

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

大家好、

我的客户希望找到替代 器件 或替代解决方案来取代 9SQ440NQI8 (ES、IC、3.3V CK440Q PCIe Gen5时钟发生器、8*8mm、100P、9SQ440NQI8、SMD)  

能否帮助我查找 P2P 设备或我们的其他 替代 设备?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们没有开发 CK440。 如果这不适用于服务器、则可以使用 CDCE6214作为替代产品。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这种情况适用于服务器、您能告诉我为什么 CDCE6214不适合服务器?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CK440是服务器的 IPN (Intel 器件型号)。 英特尔提供了规格表、 IC 供应商遵循这些规格表。 因此、如果客户要求第二个来源、他们指的是 CK440、这是我们没有开发的。

    CDCE6214只是一款常规 PCIe 第5代时钟发生器、不能直接替代 CK440。 因此、对于服务器客户而言、这可能是不可接受的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、哈姆

    感谢您的回复、我回答了、再次感谢。

    此致、

    Andy