This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:IBIS 模型直流共模电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012454/cdci6214-ibis-model-dc-common-mode-voltage

器件型号:CDCI6214

团队-

CDCI6214有一个用于设置 LVDS 输出的直流共模的寄存器 、CHX_LVDS_cmTRIM_INC.

但是、似乎无法在 IBIS 模型上配置此参数。

请告诉我是否可以更改 IBIS 仿真中的共模电压-我们将尝试使用 Hyperlinx SI 验证设计。

如果我们需要手动编辑模型、请告知我们。

我还想知道 IBIS 模型中 CHX_LVDS_cmtrim_inc 的等效默认设置。

谢谢!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很遗憾、我没有这些信息。 最接近这一点的是数据表中列出的、以获得常规共模。

    是否需要增加或减少共模?

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是如何在 IBIS 模型中设置共模。  我们正在尝试在 HyperLynx 中进行仿真、但似乎不清楚模型中的共模设置是什么。  如果需要、我们可以在内部继续此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我认为无法找到此设置。 但在仿真中、共模不应成为问题。 它只是一个偏置电平、不会影响信号完整性。

    此致、
    Hao