This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:时钟与放大器;计时论坛

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012637/lmx2594evm-clock-timing-forum

器件型号:LMX2594EVM
它由 LMX2594EVM + Reference PRO 进行评估。 
在同步模式下发生伪波。
请告诉我该怎么办。

e2e.ti.com/.../LMX2594EVM_5F00_Sync-MODE.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果没有相位同步、小数杂散频率是2MHz 的倍数、几乎可以通过混频器和环路滤波器消除。 (从您的图中、我们可以看到2MHz 和4MHz 偏移下的极小杂散。)

    对于相位同步、包含的除法将杂散频率更改为500kHz.1MHz 的倍数。 如果您使用 PLL_DEN =、请尝试是否可以消除这些杂散  1000001。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:
    寄生信号位于内部。 频率也不能设置为1877MHz。

    e2e.ti.com/.../LMX2594EVM_5F00_Sync-MODE_5F00_0625.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    好的、新的 PLL_DEN 值随机化杂散能量、因此会降低相位噪声、这是预期的、但在这种情况下的结果并不理想。 让我们尝试使用不同的混泥顺序和/或调整 PFD_DLY_SEL、看看我们是否可以改善相位噪声。 我没有特定的 PLL_DEN/Mash order/PFD_DLY_SEL 组合、因此必须通过反复试验来确定最佳组合。