This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:频率切换时、固定20us 无频率输出时间

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008080/lmx2595-there-is-a-fixed-20us-no-frequency-output-time-when-frequency-switching

器件型号:LMX2595

该时间是如何生成的、如何取消?

下图显示了50-100Mhz 和 20us 延迟之间的频率变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nze、

    您的编程序列是什么?您的示波器触发信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    TRGER 信号正在写入 R0寄存器。

    当前状态:

    fosc = 10MHz、FPD = 50MHz  

    在1.3GHz-2GHz 或大于3.75Ghz 时没有20us 延迟、但校准时间会更长、大于  200us。

    这次使用校准模式是关闭频率辅助。

    我 过去使用部分辅助模式和完全辅助模式。

       更改频率的编程顺序为:(,例如更改为100Mhz)

    1. 根据输出频率计算分频值,R45寄存器[12:11] outa_MUX 选择0通道分频器,

    R45 寄存器 :0x2DC0DF;

    R75寄存器 CHDIV=11;   

    R75 寄存器 :0x4B0800&(11<<6)

    2.VCO 频率:Fvco=fout *CHDIV=100000*11=1,100,000 (Fout:100MHz 频率 )

    计算 n 分频值:Freq_N=Fvco/50000.000000;(FPD =50MHz)

    4.整数频率除法:pll_N=(无符号长整型) Freq_N;

    R36寄存器 :PLL_N|0x240000

    5分频:PLL_NUM=(FreqVCO-PLL_N*50000)*PLL_DEN/50000.0000;

    PLL_NUM_MSB=PLL_NUM/65536;
    PLL_NUM_LSB=PLL_NUM_65536;   

    R43寄存器 :PLL_NUM_LSB&0x2B0000  
    R42寄存器 :PLL_NUM_MSB&0x2A0000

    6.R0寄存器:0x00241C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nze、

    我稍后会进行介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~您的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nze、

    当切换到100MHz 时、是否按顺序对以下寄存器进行了编程?

    1. R45将 outa_MUX 设置为"通道分频器"

    2. R75用于设置 CHDIV 值(ps: div/11不是有效值,仅支持偶数)

    3.用于设置 PLL_N 值的 R36

    4. R43和 R42设置 PLL_NUM 值

    5. R0触发 VCO 校准

    编程顺序正常。 如果 OUT_FORCE = 0且 OUT_MUTE = 1、当您使用 R0的 CS#信号触发测试设备时、在 VCO 校准期间一段时间内将不会输出。 由于您使用的是近频辅助、根据现有和新的 VCO 频率、校准时间可能会有很大的变化。 如果两个频率都非常接近且处于同一 VCO 内核内、则校准时间将非常短。  

    但是、如果您将输出频率从50MHz 切换到100MHz、则只需编写 CHDIV 即可。  无需 VCO 校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的答复。

    但我有  OUT_FORCE = 1和 OUT_MUTE =0、为什么  在 VCO 校准期间在一段时间内没有输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Fung:
    我已经很长时间没有收到您的回复。 我对你有点担心。
    我对您发送给我的注册订单进行编程。
    我最近使用了闭合频率辅助功能、并测试 OUT_FORCE = 1和 OUT_MUTE = 0、或 OUT_FORCE = 0和 OUT_MUTE = 0。无频率输出时间仍为20ms。 这太奇怪了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nze、

    当 VCO 频率降至低于区域时、是否会发生问题?

    我不记得近频辅助的行为、但通过自动校准、如果 您的 OUT_FORCE = 0且 OUT_MUTE = 1、则校准期间输出不会静音。

    让我们尝试一个实验、运行以下配置、使 VCO 通过自动校准锁定到11000MHz。 然后将 PLL_N 编程为551、然后将 R0编程为触发自动 VCO 校准。  

    接下来、重复上述实验、但在将 PLL_N 编程为551之前使 QUEK_RECAL_EN = 1。 输出是否会静音?

    BTW 是最小输入频率和最大值 输出频率要求、我们 无法从10MHz 基准获得50MHz FPD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    我 已经在11900MHz 到12100MHz 的范围内进行了测试、输出被静音、时间仍然是20ms。

    很抱歉、您写错了吗? MUTE  ;应为 OUT_FORCE = 0且 OUT_MUTE = 1 μ A

    3. 我已经测试 了一个实验, 输出被静音,时间仍然是20ms。

    我使用 TISC Pro 来生成十六进制文件 、如下所示:

     e2e.ti.com/.../4087.HexRegisterValues.txt

    代码:

    0x4E0003|(1<<9);         //R78 QUICK_RECAL_EN :1
    
    PLL_N= 551;           
    0x220000;                //R34
    0x240000|PLL_N;          //R36
    
    TP_H;                     //Trigger level High
    R0;                       //R0
    TP_L;                     //Trigger level Low

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我无法从10MHz 基准获得50MHz 相位频率? MULT 值为0、2、、8-31:保留、1:Byapss 3:3X... 7:7x、

    我选择 OSC_2X =0、MULT =5、我可以 得到50MHz 的相位频率。 这不是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nze、

    抱歉、这是一个拼写错误、 当 OUT_FORCE = 1和 OUT_MUTE =时、输出不会静音  0。

    您的意思是、通过自动校准和 quick_recal_en=1、您将输出静音吗? 如果确实如此、我将要求我的同事验证这一点。

    数据表中指定了 MULT 频率要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Fung:

    没错、但我还没有看到其他人提出这个问题。 是否有任何电路差异或芯片故障会导致这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nze、

    好的、到目前为止、我们从未报告过此静音问题。  

    您的图中的绿色迹线是什么? 从图中可以看出、静音时间应为20µs μ s 而不是20ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    绿线是否 指的是我6月22日的回复? 该线路是写入 R0寄存器的触发信号、在写入 R0之前上拉、在写入后下拉。 例如、在我的代码中、TP_H 为上拉、TP_L 为下拉。  

    黄色表示输出频率。 在示波器窗口中、每个电网为10us、中间没有频率。 两个网格的时间仅为20us。

     因此静音时间为20µs μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nze、

    好的、我需要让我的同事验证这一点。  

    由于新冠疫情、我们的实验室访问非常有限、我们可能无法立即向您提供反馈。 我将在下周向您提供最新信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    好的、非常感谢!