This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:原理图检查

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012172/tlc555-schematic-check

器件型号:TLC555

您好、TI 专家、

希望生成~1k 8%占空比的 PWM、请使用下面的原理图、帮助检查它是否正常工作。

BTW、我们是否需要在 OUT 至 GND 之间添加负载电阻器8.06k?

TPS5361-EVM 的参考电路、第11页:

《使用 TPS53681EVM》(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对电路进行了仿真、如您提供的底部图像所示。 顶部缺少计时电容器、因此需要运行。 我已将 TINA 仿真附加在该帖子的底部。  

    您可以看到、该电路在1.3kHz 时提供8.9%的占空比。  

    8.06k 电阻器用于下一级、特别是与门。 它充当下拉电阻器。 如果 TLC555处于关闭状态、则会向与门的输入端提供可预测的已知电压或逻辑0。 尽管电阻器8.06k 没有什么特别之处。 只要它不会对 TLC555的输出施加太大的负载、 8.06k、10k 或更高的值可供选择。  

    e2e.ti.com/.../slfm002b-_2800_8_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    非常感谢您的仿真、我现在得到了结果。

    但是、"顶部缺少计时电容器"是什么意思? 我发现两个图像之间没有任何差异。 三个电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面的并排图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、请检查 C221