This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0M:如何修改输出频率

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1011760/lmk61e0m-how-to-modify-the-output-frequency

器件型号:LMK61E0M

大家好、

我们将 LMK61E0M 用于振荡器。 我们希望输出频率等于185MHz、并尝试修改 R22/R23寄存器。  

但是、当我们完成寄存器设置时、没有输出。 您可以告诉我正确的寄存器设置流程吗? 我们是否需要设置另一个寄存器?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在更改输出频率之前、您的原始配置是什么? R22和 R23注意输出分频器、如果您有一个具有特定频率的输出时钟、则在分频器更改后、您将有一个具有不同频率的输出时钟、除非您将分频器设置为无效值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们使用默认设置作为开始。 如数据表所示、输出频率为70.6MHz。 现在、我们要更改频率。 您能否告诉我如何更改为185MHz 频率输出?  

    此致、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    1.转至 EZ Config

    2.将输出频率更改为185,然后点击“生成配置”按钮。

    返回到 PLL、TICS Pro 已完成185MHz 输出的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您提供信息。 我使用了 TICS-Pro 并按照您的步骤操作。

    能否导出十六进制寄存器值并发出命令以生成185MHz? 由于新冠疫情、我无法进行真实测量。 我可以向客户提供寄存器设置。

    e2e.ti.com/.../4743.HexRegisterValues.txt 

    我的理解是否正确?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    File -> Export hex register values。