This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:OSC_25MHz (LVCMOS)至 CDCM6208V1H 的引脚8 (PRI_REFP)引脚9 (PRI_REFN)连接

Guru**** 2556760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1011981/cdcm6208-osc_25mhz-lvcmos-to-pin-8-pri_refp-pin-9-pri_refn-of-cdcm6208v1h-connection

器件型号:CDCM6208

大家好、我叫 Jaehak

对于使用 CDCM6208V1H 器件的某些电路配置、我有疑问。

我正在尝试将振荡器25MHz 输出(单端)连接到 PRI_REFP 和 PRI_REFN。

在下面的情况1至3中、应该通过什么方式配置电路?

1) 说明:

  -。 OSC 25M 部件:SG-8101CG 25.0000M-TCHSB (LVCMOS 类型)

  -。 CDCM6208V1H 模式为 SI_Mode[1:0]= 10、PIN[4:0]= 0x03、使用案例=引脚模式4-V1

  -。 电源为3.3V

情况1)引脚8 PRI_REFP 连接到 OSC 输出(25MHz)、引脚9 PRI_REFN 连接 不使用

情况2) 引脚8 PRI_REFP、引脚9 PRI_REFN 均连接到 OSC 输出(25MHz)。(*情况2:PRI_REFP、PRI_REFN 为短接)

案例3)引脚8 PRI_REFP 连接到 OSC 输出(25MHz)、引脚9 PRI_REFN 连接 到0 Ω 下拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaehak、

    很抱歉、我已经回答了。 您可以将 N 端口与接地端进行电容耦合。 (通过一个0.1uF 电容器接地)。

    此致、
    Hao