This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:有关 LMK04828分配模式的问题

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012680/lmk04828-questions-about-lmk04828-distribution-mode

器件型号:LMK04828

在分配模式下、是否可以输出1.2GHz LVDS 时钟和1.2GHz LVDS 时钟输入?(请参阅数据表第55页的9.4.5)

此时、SYSREF 是否也会输出?

如果我只输入 CLKIN/Fin、CLKin1*/Fin*引脚、我是否可以执行上述操作?

是否必须同时输入 CLKIN/Fin、CLKin1*/Fin*引脚和 CLKin0、CLKin0*才能进行上述操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    [引用 userid="481968" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012680/lmk04828-questions-about-lmk04828-distribution-mode 在分配模式下、是否可以输出1.2GHz LVDS 时钟和1.2GHz LVDS 时钟输入?(请参阅数据表第55页的9.4.5)

    是的、LMK04828可以在分配模式下运行、并将在旁路模式下设置 DCLKoutX_MUX 后产生与输入相同的输出频率。

    [引用 userid="481968" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012680/lmk04828-questions-about-lmk04828-distribution-mode "]此时,SYSREF 是否也输出?

    它将根据 SYSREF 分频器值生成 SYSREF 输出频率。

    [引用 userid="481968" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012680/lmk04828-questions-about-lmk04828-distribution-mode "]如果我只输入 CLKIN/Fin、CLKin1*/Fin*引脚,我是否可以执行上述操作?

    CLKin1、CLKin1*输入只足以分配 DCLK 和 SYSREF 输出。  

    CLKin0输入只能在 SYSREF 和/或 OSCout 引脚上分配。