This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCP1803:性能方面的建议最高工作结温

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012037/cdcp1803-recommended-max-operating-junction-temperature-for-performance

器件型号:CDCP1803

大家好、团队、

我的客户正在寻找建议的最高工作结温以实现高性能。  数据表中仅显示了性能方面的环境温度是否相同?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    所有最小值和最大值 电气特性部分中的数据是在不同批次和温度下使用整个特性来确定的。 如果用户在数据表指定的条件下操作器件、则会获得数据表指定的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    祝你一切正常、感谢您的回答。

    因此、可以肯定地说、该器件的最高工作结温是 125°C?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan

    是的。 如果最大 超出所需的结温时、器件也有可能损坏。