This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:使用 USB2ANY -电源管理电路可使应用程序打开或关闭+3.3V 或+5.0V 外部电源输出。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012047/cdce6214-working-with-usb2any---power-management-circuitry-allows-the-application-program-to-turn-the-3-3-v-or-the-5-0-v-external-power-outputs-on-or-off

器件型号:CDCE6214
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

是否可以 通过 TICS PRO 软件打开和关闭 USB 的+3.3V 或+5V 外部电源输出并将其设置为任何接口?   在 USB2ANY 手册的第2.2节中、这意味着主机程序可以执行此操作。  但是、尚不清楚 TICS Pro 软件是否提供此控制。   

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TICS Pro 旨在对计时器件产品进行编程、但不能对 USB2ANY 进行编程、TICS Pro 无法对 USB2ANY 进行任何配置。