This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:6GHz 至7GHz 的 FMCW 线性调频脉冲

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1011707/lmx2492-fmcw-chirp-from-6ghz-to-7ghz

器件型号:LMX2492

您好!  
我目前已成功使用 lmx2492EVM 生成了9至10GHz 线性调频脉冲(1GHz 带宽)。

 我想知道是否可以通过修改 TICS Pro 来生成6GHz 至7GHz 的线性调频脉冲

软件配置。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    确保它以类似的方式工作、确保您具有6-7GHz VCO、板载 VCO 不支持该频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!
    感谢您的回答! 板载 VCO 的最小频率值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我们在 EVM 用户指南中指定了 VCO 器件型号、有关详细信息、请查看 VCO 数据表。