This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC337:ESD 规格

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1009683/cdc337-esd-specification

器件型号:CDC337

您好!

我希望您确认以下规格。

* ESD (HBM 和 CDM)

我检查了数据表,但没有关于这一点的信息。

那么,您能否确认这些信息?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    该部件几乎是30年前的部件。 您能否告知需要哪些 ESD 设置? 我不确定我们仍有测试设备来支持此请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢你的答复。

    *您能否告知您需要哪些 ESD 设置?

    您是否意味着您将从现在开始尝试执行 ESD 测试,因为您没有 ESD 数据?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    根据我在数据表上看到的信息、它似乎没有像您指出的那样被指示。 此时收集的数据将非常旧、我很难找到这些旧数据。

    我将与其他人探讨这一点、希望我可以在接下来的24小时内返回、找到这一点。

    感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您的回答。

    如果您有更新、请与我分享。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    很抱歉、我们无法提供此数据、因为此设备太旧、支持不可用。