This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:建议的最大时钟输入高电压

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1011280/lmk1c1106-recommended-maximum-clock-input-high-voltage

器件型号:LMK1C1106

 在第6.5节"电气特性"中 、未提及建议的最大时钟输入高电压。 请在 VDD = 2.5时共享最大时钟输入电压。  如果我们可以在 VDD = 2.5时馈入2.65V LVCMOS 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    所有输入在所有电源电压和 ABS 上均可耐受3.3V 电压。 最大 额定输入电压为3.6V。

    因此、在 Vdd = 2.5V 时、VIH 可高达3.6V。