This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:R31中的保留位是什么意思?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008976/lmk04808-what-does-the-reserved-bit-in-r31-mean

器件型号:LMK04808

大家好、

R31中的保留位是什么意思?

问题是 PLL1失锁。 我们进行了2次测试。

1、比较所有寄存器读回、只有 R31不同。 请查看以下结果:

R0:0x140300 
R1:0x140181
R2:0x140182
R3:0x140303
R4:0x140304
R5:0x140185
R6:0x11110006
R7:0x11110007
R8:0x11110008
R9:0x55555549
R10:0x1002410a
R11:0x40c300b
R12:0xb0c01ac
R13:0x1301866d
R14:0x100000e
R15:0x8010800f
R16:0x1550410
R24:0x883000d8
R25:0x1080019
R26:0x8fa0401a
R27:0x1c00201b
R28:0x10021c
R29:0x61d
R30:0x200061e
R31:0x9900103f //坏芯片
R31:0xf900103f //良好芯片

2.参考时钟被发送到系统中的时钟输入0,我们将参考时钟的副本连接到时钟输入1,芯片恢复。 所有寄存器读回值与良好芯片相同。

B&R
利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    您可以分享原理图吗? 我想在原理图中查看 CLKin1和0是如何连接的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您回答我的问题。 我无法向您分享整个原理图。 以下是 clk 部分:

    这个问题只发生一次、因此我认为克朗不是触发它的原因。 您能告诉我 R31是什么意思吗?(您可以通过电子邮件向我发送)

    B&R

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    连接不正确。

    另请告诉我如何 连接 Status_CLKin0和 Status_CLKin1引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    让我们离线继续。