This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:LMK03328

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1010342/lmk03328-lmk03328

器件型号:LMK03328

我目前使用的是 LMK03328、这是我的设计。  过去、我最初使用 TI 的 Webench 来提出输出频率和设置。  我需要更改输出频率、但不知道如何更改。  在测试和错误后、我能够获取时钟树架构以选择 LMK03328。  但是、我只能得到一个 pdf 文件、该文件告诉我面积、电流、抖动、功率;但是我没有获得关于基准振荡器、R 分频器、N 分频器、N 分频器分频器分频值或其他关键详细信息的信息。  我还尝试使用 PLLatinum Sim、这使我更接近、但是当我使用测试频率时、参数与我知道有效的 PLL.TCS 文件中的参数不匹配。  此外、PLLatinum 似乎仅显示一个输出、我的应用中有七个不同的输出。  我还尝试过在 TICS Pro 中使用向导、但这确实是没有价值的、因为我无法执行任何操作。   我已经花了几个小时尝试了解如何使用 TI 的工具。  我想在最坏的情况下、我可以对所有选择进行摆弄、直到接近我想要的输出频率、但我认为这不是一种很好的方法。  这似乎比这更容易。  在旧的 Webench 中、我可以在几分钟内完成所有这些操作。  我在这里缺少什么吗?