This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:复位寄存器时序

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1010834/lmx2595-reset-register-timing

器件型号:LMX2595

您好、必须对复位寄存器位进行编程以使器件完全完成"重新设置过程"的最短持续时间是多少? 我想知道我是否应该在编程复位= 1和复位= 0之间加入一个延迟、或者我的状态机创建的间隔是否足够好(100MHz 时为2个时钟周期)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我认为20ns 就足够了、复位会将所有寄存器值复位为默认值、不会花费太长的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!