This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:PLL 始终处于锁定状态、即使没有接收天线也是如此。

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1010478/lmx2492evm-pll-is-always-locked-even-no-receiving-antenna

器件型号:LMX2492EVM

您好!

我们计划使用  LMX2492EVM 来测试一些射频传输和接收器。 如图所示、天线作为发送器连接在 RFOut/2上 、而天线作为接收器连接在 RFOUT 上。  移除了 R6、因此 RFOut 上的接收信号转至 PLL (U1)引脚5上的 FIN*。  令人惊讶的是、即使在 RFOut 的接收天线被移除时、锁定指示器(来自 MuxOut 和原理图第二页上的一个 LED)也始终开启。  是否有人知道 PLL 为什么总是锁定?  射频信号是否耦合到 PLL 的 Fin*引脚?  我们的 RFOut/2设置为4.8GHz。

非常感谢。

Charlie

https://www.ti.com/lit/pdf/snau160 (用户手册)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    没错、VCO 的射频引脚和 PLL 的 Fin 之间很可能有足够的耦合。 因此、PLL 仍然能够锁定 VCO。