请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2492EVM 您好!
我们计划使用 LMX2492EVM 来测试一些射频传输和接收器。 如图所示、天线作为发送器连接在 RFOut/2上 、而天线作为接收器连接在 RFOUT 上。 移除了 R6、因此 RFOut 上的接收信号转至 PLL (U1)引脚5上的 FIN*。 令人惊讶的是、即使在 RFOut 的接收天线被移除时、锁定指示器(来自 MuxOut 和原理图第二页上的一个 LED)也始终开启。 是否有人知道 PLL 为什么总是锁定? 射频信号是否耦合到 PLL 的 Fin*引脚? 我们的 RFOut/2设置为4.8GHz。
非常感谢。
Charlie