This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913-Q1:非 Q1之间的差异

Guru**** 2525930 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE913-Q1, CDCE913, CDCEL913-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008854/cdce913-q1-difference-between-non-q1

器件型号:CDCE913-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE913CDCEL913-Q1

大家好、

 

CDCE913-Q1与非 Q1有何区别?

 

从数据表中,我发现下面列出的内容有所不同:

  • 工作温度
  • 热参数
  • LVCMOS 参数(例如、最大周期到周期抖动)

 

还有其他差异吗? 此外、在将 CDCE913替换为 CDCE913-Q1时、是否需要注意任何问题?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    在将 CDCE913替换为 CDCE913-Q1时、除了前面列出的要点之外、没有其他要点需要注意。   

    CDCE913-Q1旨在提高温度范围。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

     

    感谢您的快速响应。 我知道。

     

    如果没有其他区别、您能否告诉我们为什么某些 LVCMOS 参数相同、但有些参数不同?

    对于 Vddout=2.5V 模式、Q1具有较高的最大值(tjit、tjit、tsk)。 因为 Q1的工作温度较高、所以这是有道理的。

    但是、对于 Vddout=1.8V 模式、这些值对于非 Q1和 Q1是相同的。

     

    您能否说出背后的原因? 由于其他原因、Vddout=2.5V 模式是否具有较高的值、而不是温度范围?

    此外、如果在-40~85度范围内使用 Q1、性能将与非 Q1相同。 正确吗?

     

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    由于 CDCE9xx 系列现在是较旧的器件-目前尚不能轻松查看合格该器件时收集的数据。

    我将不得不进行一些挖掘、以确定为什么1.8V 时的值不会改变。

    CDCE913的裸片与 CDCE913-Q1不同、肯定会产生这些结果。

    请告知哪些用例可能会被使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

     

    CDCE913已被使用、但最近由于市场情况而变得越来越难获得。

    Q1版本具有更好的可用性、因此被视为替代产品。

    CDCE913 (或-Q1)将与室温一起使用、但需要确保性能差异。

     

    您能否检查数据表值差异/相似性背后的原因?

     

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    很遗憾、我目前无法直接访问这些器件的收集历史记录。

    虽然我获得了更多帮助、但我还建议 CDCE913-Q1抖动性能也必须受温度范围增大的影响。 请记住、数据表可确保在这一增加的范围内提供抖动性能。

    此外、请记住、抖动性能随 PLL 设置的配置而有很大差异。 我强烈建议客户使用相关的'PERFEVM'来测试频率设置。

    客户用例中是否有特定的抖动要求? 这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

     

    是的、抖动值也会受到影响、Q1具有更高的最大值。 考虑到温度范围更宽、这是有道理的。 …、Vddout=1.8V 模式的值对我来说似乎更神秘、不过 Δ I

    感谢您的建议、现在没有特定的抖动要求。 我将记住这一点,并建议您使用 EVM。

     

    -40~85与非 Q1相比,具有温度度的 Q1的数据,我会非常感激。

     

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    这种数据很难获取。 我仍在寻求其他人的帮助。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    请注意 CDCE913-Q1 (3.3V/2.5V)和 CDCEL913-Q1 (1.8V)之间的细微细节。

    CDCE913-Q1符合 AEC-Q100标准的"等级1"(-40C 至+125C)、CDCEL913-Q1 符合 AEC-Q100标准的"等级3"(-40至+85C)。

    只有 CDCE913-Q1会看到温度范围的这种变化。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!  

    我已重新检查、您完全正确! 有两种变体。 现在一切都有道理。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Kurumi