This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:在基准损耗后 PLL 无法锁定

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1010375/lmx2820-pll-cannot-lock-after-reference-loss

器件型号:LMX2820

大家好、

LMX2820有一个问题、如果在打开系统时存在基准、则一切都正常。 但是、如果基准在运行期间的某个时刻丢失(或者在启动装置时不打开)、PLL 永远不会再次锁定。 一旦我们检测到 PLL 已解锁、我们就尝试执行以下操作:

-不发送任何内容。

发送0x6070。

发送所有寄存器。

Toogle CE 并发送所有寄存器。

什么都不起作用... 有什么帮助?

提前感谢、

此致、

Aizkibel Salcedo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。

    0x6072 +发送所有寄存器。

    艾兹基贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aizkibel:

    如果只切换 "Reset"位、也可以正常工作。

    此致、

    Ajeet Pal