主题中讨论的其他器件: LMK04832
你(们)好
我在双环路模式下使用 LMK04828、
输入参数:
CLK_IN 1:200MHz
振荡 器:122.88 MHz
输出参数:
Dclkout0 :400 MHz
Dclkout2 : 200MHz
Sdclkout2:6.25MHz
我在应用中需要零延迟模式或嵌套零延迟模式。
如果您在配置方面能帮我、那将会很棒。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在双环路模式下使用 LMK04828、
输入参数:
CLK_IN 1:200MHz
振荡 器:122.88 MHz
输出参数:
Dclkout0 :400 MHz
Dclkout2 : 200MHz
Sdclkout2:6.25MHz
我在应用中需要零延迟模式或嵌套零延迟模式。
如果您在配置方面能帮我、那将会很棒。
大家好、Pavan、
首先、我想指出资源 "多时钟同步"应用手册。
您是否下载并安装了 TICS Pro? 请注意、LMK04832有一个频率规划器、我建议您查看它是否可以帮助您进行 ZDM 设置。 LMK04832和 LMK04828彼此非常相似、可指导您如何配置 LMK04828。
ZDM 正在尝试实现什么目标? CLKin1的确定性相位为200MHz 和400MHz?
*使用具有200MHz 输入的 ZDM 时、您将无法使用 LMK04828获得确定性 SYSREF 输出。 您需要为具有6.25MHz SDCLKout2的 ZDM 提供6.25MHz 基准... 我认为这是 SYSREF 输出吗?
*或者、LMK04832支持复位 PLL1 R 分频器、这样可以在提供满足200MHz 基准设置和保持时间要求的同步事件中实现6.25MHz 时钟的确定性相位。
73、
Timothy