This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:零延迟模式/嵌套零延迟模式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1010134/lmk04828-zero-delay-mode-nested-zero-delay-mode

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

你(们)好

我在双环路模式下使用 LMK04828、

输入参数:  

CLK_IN 1:200MHz

振荡  器:122.88 MHz

输出参数:  

Dclkout0 :400 MHz

Dclkout2 : 200MHz

Sdclkout2:6.25MHz

我在应用中需要零延迟模式或嵌套零延迟模式。

如果您在配置方面能帮我、那将会很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    首先、我想指出资源 "多时钟同步"应用手册。

    您是否下载并安装了 TICS Pro?  请注意、LMK04832有一个频率规划器、我建议您查看它是否可以帮助您进行 ZDM 设置。  LMK04832和 LMK04828彼此非常相似、可指导您如何配置 LMK04828。

    ZDM 正在尝试实现什么目标?  CLKin1的确定性相位为200MHz 和400MHz?
     *使用具有200MHz 输入的 ZDM 时、您将无法使用 LMK04828获得确定性 SYSREF 输出。  您需要为具有6.25MHz SDCLKout2的 ZDM 提供6.25MHz 基准... 我认为这是 SYSREF 输出吗?

     *或者、LMK04832支持复位 PLL1 R 分频器、这样可以在提供满足200MHz 基准设置和保持时间要求的同步事件中实现6.25MHz 时钟的确定性相位。

    73、
    Timothy