This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008136/lmk04610-lmk04610-configuration

器件型号:LMK04610
目前、我们在设计中使用的是 LMK04610、我们使用的是
SIT3808AI-CF-33EM-50.000000X 作为 VCXO、而 DSC1101DL5-050.0000作为 CLKIN1。
在 CTRL_VCXO 上有一个100nF 的电容器。
我们看到、PLL1锁定检测处于活动状态、并且"在~ 75ms 后退出锁定状态"。
然后 PLL1再次锁定、依此类推。
请查找随附的 TIS-PRO 配置文件、您能否检查此文件并查看其位置
我们失败了?e2e.ti.com/.../LMK04610_5F00_2021b.tcs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    这听起来像是 fastlock 系数和最终系数之间的切换问题、或者锁定检测电路出现错误行为。

    您是否曾尝试使用 PLL1环路滤波器工具页面来设置 PLL1的带宽? 尝试将器件配置为20Hz 左右、然后查看建议使用的系数。 我获得的比例增益远小于您使用的增益。 您还可以尝试向当前设置中添加少量积分器增益(1-2)。

    您是否检查了 CLKIN 和 OSCIN 频率在器件报告解锁条件时是否实际发生相移? 如果它们实际上是相位对齐的、则可能只是锁定检测报告问题、我们可以通过锁定检测查找配置问题。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。

    在器件上进行测量(不可访问)有点棘手、因此我无法立即为您提供相位详细信息。

    您能为我提供正确的 PLL1设置吗?如果我对绝对值不感兴趣的话
    最快的"锁定"方法、您能为我提供"完全防止/欺骗"的快速锁定设置吗? 据我所知、未启用 fastlock
    在我们的配置中。 关于锁定检测、您有配置文件、据我所知、锁定检测窗口处于"最宽"位置。

    无论如何、如果您能为 PLL1提供更好的设置、我会非常感激、然后在周末、我会尝试连接一些设备
    您请求的信号的线缆。

    此致

    ED

    针对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。

    在器件上进行测量(不可访问)有点棘手、因此我无法立即为您提供相位详细信息。

    您能为我提供正确的 PLL1设置吗?如果我对绝对值不感兴趣的话
    最快的"锁定"方法、您能为我提供"完全防止/欺骗"的快速锁定设置吗? 据我所知、未启用 fastlock
    在我们的配置中。 关于锁定检测、您有配置文件、据我所知、锁定检测窗口处于"最宽"位置。

    无论如何、如果您能为 PLL1提供更好的设置、我会非常感激、然后在周末、我会尝试连接一些设备
    您请求的信号的线缆。

    此致

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很抱歉我没有提前回复。

    我在周末进行了测量、得出的结论是 VCXO 的拉范围太小。
    幸运的是、我可以用具有更大拉范围的 VCXO 替换该电阻器、从而解决了问题
    "锁定检测"问题。 因此、实际上锁定检测确实执行了它应该执行的操作。

    谢谢、
    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、您必须在 PLL1设置上使用 PLL1_LOL_NORESET 参数。