This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572直接 VCO 输出问题

Guru**** 2976110 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1009537/lmx2572-lmx2572-direct-vco-output-problem

器件型号:LMX2572

你(们)好

我的 LMX2572器件有问题。

当我使用输出分频器对其进行编程以输出时,一切都正常-我看到正确的频率和振幅。(I PROGRAM OUT_Force 位)

当我尝试将多路复用器的输出更改为输出直接 VCO 频率时,我在输出上看不到任何内容。 但输出驱动器被启用电荷泵输出大约为1.3V 且 MUXOUT (被配置为锁定检测)

3.3V -因此我假设 PLL 已锁定、但输出多路复用器会发生什么情况。

我在初始化阶段写入的寄存器内容(来自 VHDL 模块的常量)

常量 widerec_lmx2572_pll_initiator:widerec_lmx2572_pll_initiatiler_t:=(
x"00201c"、-r0
x"010808"、-R1  
x"0530c8"、-R5
x"06c802"、-R6
x"0740b2"、-r7
X"082000"、-R8
X"090004"、-R9
X"0a10f8"、-R10
x"0bb018"、-r11
X"0c5001"、-R12
x"0e1878"、-r14
x"100080"、-R16
X"110096"、-R17
x"1327b7"、-r19
X"14b048 "、-R20
x"1d0000"、-R29
x"1e18a6"、-r30
x"220010"、-r34
X"24008c"、-R36
X"250305"、-R37
X"260000"、-R38
X"2703e8"、-R39
x"280000"、-r40
x"290000"、-r41
x"2a0000"、-R42
x"2b0000"、-R43
x"2c3f80"、-R44
x"2dc600"、-r45
X"2e07F1"、-R46
X"340421"、-R52
X-"390020"、-R57
X"3a9001"、-R58
x"3b0000"、-r59
x"3c03e8"、-r60
X"3e00af"、-R62
x"450000"、-r69
x"46c350"、-R70
X-"470081"、-R71
X"480001"、-R72
x"49003f"、-r73
X"4a0000"、-R74
X"4b0800"、-R75
x"4e0071"、-r78
x"4f0000"、-r79
x"500000"、-r80
x"510000"、-r81
X"520000英寸、-R82
X"530000"、-R83
x"540000"、-R84
x"550000"、-R85
x"560000"、-r86
x"600000"、-R96
x"610000"、-r97
x"620000"、-r98
x"630000"、-r99
x"640000"、-r100
x"650000"、-R101
x"660000"、-r103
x"670000"、-r104
X"684440"、-R105
x"690007"、-r106
x"6e0000"、-r110
x"6f0000"、-r111
x"700000"、-r112
x"727802"、-r114
x"730000"、-r115
x"740000"、-r116
x"750000"、-R117
x"760000"、-r118
x"770000"、-r119
x"780000"、-R120
x"790000"、-r121
x"7a0000"、-r122
x"7b0000"、-R123
x"7c0000"--r124.
);

寄存器将从高到低相互独立。

在第二级(频率变化)寄存器上

常量 widerec_lmx2572_pll_freq_lo2:widerec_lmx2572_pll_freq_t:=(
X"4b0800"、-R75
x"2dce22"、-r45
x"2b0000"、-R43
X"250205"、-R37
X"24008c"、-R36
X"143048"、-R20
x"00201c"--r0
);

一切都正常、但如果我将一个位(输出源更改为直接 VCO 输出) 从 x"2dc622"、-r45  更改为  x"2dc22"、-r45、我看不到输出。

是否有人遇到过这样的问题? TI 员工也可以回答这个问题。

P.S. 我将寄存器内容与 TICSPRO 进行了比较-一切都是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jwizard、

    我从未见过这个问题。  问题发生在特定频率还是任何频率? 如果您还将 OUTB_MUX 更改为分频输出、您会得到 OUTA 信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我的任何频率都有问题。 我尝试更改 OUT_mux 位、是的、我看到信号返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人已经遇到了这个问题。 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/749223/lmx2572-direct-vco-output-problem

    但也没有解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jwizard、

    那么、您观察到以下情况吗?

    OUT_MUX OUTB_MUX RFoutA
    除以 除以  分频输出
    除以 VCO 无输出
    VCO 除以 无输出
    VCO VCO VCO 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让人打扰。 我没有查看器件标识。 我们制造的电路板采用了识别技术的 LMX2572LP。 因此、该 IC 是正常的(我假设晶体是相同的、但它有一些功能 被阻止-在我的情况下、它是直接 VCO 输出)