This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:EEPROM EPR 导出器件非 B 版本

Guru**** 2811835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1009589/lmk05318b-eeprom-epr-export-device-non-b-version

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05318

大家好、

当我导出 LMK05318B 的 EEPROM 文件时、文件底部的器件仍然只是 LMK05318 (非 B)版本。 我们是否应该手动将其更改为具有"B"?  

如果是非 B 型、是否存在任何问题?

EPR 文件正在发送给经销商、以刻录我的客户设备。

谢谢、

Trenton Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trenton:

    不需要手动更改。 只要您在 TICSpro 上使用 LMK05318B 配置文件、它就能正常工作。

    谢谢、此致、

    Amin