This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LVDS 的终端

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1009445/lmk05318b-termination-for-lvds

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件:LMK05318

您好!

关于 LMK05318B 。  如果 PHY 输入缓冲器逻辑是 LVDS、则器件需要什么输出 LVDS 终端? 负载的 p 和 n 桥臂上的电阻是否为100欧姆?

谢谢你。

此致、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外 、器件的采集时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    如数据表中的图9-27所示、接收器中的50 Ω 单端或100 Ω。

    采集时间是指什么? PLL 的锁定时间? 锁定时间应大约为10ms -通常要低得多、但这不是数据表中的安全数字。

    此致、

    Amin