This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:上电流消耗

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1009530/lmk04821-power-up-current-consumption

器件型号:LMK04821

你(们)好

您能否陈述首次加电时预期的电流消耗、即寄存器中的 POR 默认设置。

谢谢

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    TICS Pro 可用于估算用户配置下的电流消耗。  

    请将 数据表中显示的 POR 默认寄存器值放入 TICS Pro 以获取 POR 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您的快速响应。 是否有您可以发送的默认寄存器映射? 浏览数据表并尝试计算 POR 值有点乏味。

    此致

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我已经检查了我的数据库、我没有 POR 当前值。 恐怕我们必须走艰难的路。