This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:有关 LMX2491锁定和杂散的问题

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008919/lmx2491-question-about-lmx2491-locking-and-spurs

器件型号:LMX2491
第一个问题: 
我注意
到数据表中对 RAMPx_LEN 和 RAMPx_INC 的描述、在每个相位检测器周期中、小数分子将增加一个特定的值、具体值为
在 RAMPx_INC.中编程
我想知道 PLL 是否会在每个相位检测器周期中锁定? 以及如何锁定它。 

第二个问题:
我)使用 LMX2491驱动工作频率为24GHz 的 VCO 开关、VCO 输出首先通过分频器(1/16 μ s、然后返回 LMX2491。
相位检测器的频率为52MHz,环路带宽约为100KHz,VCO 输出频率为24180.01MHz。
根据我的经验、相位检测器的 N *频率下将出现一个整数边界杂散(在我的设计中为24180MHz,偏移为10kHz)、但我没有看到它。 
我想知道原因。 

哪个工程师可以帮助我回答我的疑问?非常感谢! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    芯片不会监控锁定状态、但 会在斜坡启动时不断更改分数分子。  

    假设您的 PLL_DEN 为2^24、小数杂散频率为0.0062kHz。 在 VCO 输出端、杂散频率变为0.0992kHz、没有10kHz 杂散。

    请记住、PLL 的"VCO 频率"为24180.01MHz/16、这就是您没有10kHz 杂散的原因。