This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的热性能数据

Guru**** 2443200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008646/lmx2594-thermal-data-of-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2820

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 LMX2594中进行设计、这是一个好消息。 客户对散热有一些疑问、您能帮您推荐吗?

芯片在不发送任何命令的情况下的功耗默认状态是什么?

2.您能帮助 提供 EVM 电路板的热性能数据以供我们参考吗? 客户 需要比较并查看是否正常。

LMX25E.5 的 EVM 板是否为其设计了散热器或风扇? 您可以为它们提高多少温度?

4.您能不能根据  Tj=85、100、125度来帮助提供芯片的寿命测试日期。(最大额定温度150度)

5.如果客户可以 从 SPI 总线读取芯片的 Tj 温度?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我们可以使用数据表中指定的 POR (上电复位)电流来计算 Vcc 上电后的功耗。

    2.我们没有 EVM 板的热性能数据。 请阅读数据表第74和75页、了解 PCB 布局热注意事项

    3、不需要散热器、至少我从未见过有客户使用散热器。

    4. TI.com 的"质量和可靠性"页面中提供了一些计算器或估算器、请查看

    5.这是不可能的。 LMX2820是一款具有此功能的较新合成器、因为它具有内置的温度传感器。