This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE949-Q1:如果需要将 Y4 POCLK 配置设置为26.8MHz、i2c 需要哪些参数?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008132/cdce949-q1-if-need-to-set-the-y4-poclk-configuration-to-26-8mhz-what-parameters-do-i2c-need

器件型号:CDCE949-Q1

你(们)好

DIN CDCE949QPWRQ1是一款很好的新器件

1.客户目前正在使用 CDCE949QPWRQ1 IC。 如果需要将 Y4 POCLK 配置设置为26.8MHz、i2c 需要哪些参数? Thx

请 帮助检查此 SCH、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    请尝试使用此器件的 GUI 软件来生成正确的频率。

    至于原理图、我觉得一切都很好、只是我没有得到 VCtr 引脚的输入。 但是、只要它是所需的电压控制信号、就没有问题。

    此致、
    Hao