This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:输出频率错误

Guru**** 2504445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008323/lmk03806-wrong-output-frequency

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我正在定制板上使用 LMK03806BISQ。  

OSCIN 是10MHz TCXO (单端)。

我使用 FPGA 板来管理 uWire 链路。

经过一些调试后、我很确定链路是正确的、

以确保寄存器已正确编程。

我需要12x10MHz 输出(clkout0至 clkout11)。

但我的输出频率等于11.4643 MHz、而不是10 MHz

我仅在 oscout0上获得10MHz、因此我认为我的10MHz TCXO 是可以的。

我没有获得 e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_2340.txttheusb2任何器件和评估板。

请找到随附的使用 TICS Pro 计算的寄存器

此致

C. Alexandre