This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM 在客户应用程序上无法正常工作

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1006432/lmx2594evm-the-lmx2594evm-is-not-working-on-the-customer-s-application

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMK03328

大家好、

我们收到了客户的此项询问。

提前道歉、因为我对该主题不是很了解。 但实际上、在我的团队中、我们使用这些器件生成频率范围通常为4.0 - 4.5GHz 的 GHz 信号。 现在、我们有一个预构建面板、我可以在其中简单地替换该组件、并且已经建立了所有电源和控制连接。 过去、只要其中一个 PLL 出现故障(无论出于何种原因)、我们就只能用新 PLL 代替它、它就像开箱即用的预期一样工作。

但是、我最近直接从 TI 购买了其中的2个组件(之前我们是从第三方供应商处购买的)、但这种情况并未发生。 如所示、当我连接 PLL 时、它没有按预期响应。 所以我想知道是否有任何新的更改、例如、一些初始程序闪存或设置、我现在需要执行(可能不存在、比如一两年前执行)。

当简单地将3.3V 电源连接到电路板上的 VCC 输入时、我看不到 LED 转弯。 之前的 LMX2594EVM 板上的电源 LED。 是否需要其他连接才能使此 LED 亮起?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    据我所知、我们在 RTM 之后没有修改芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。 我知道 、参考设计电路板 随 LMX2594EVM 一起提供、它允许 USB 接口与 TICS PRO 软件、 而参考设计电路板用于为 LMX2594EVM 生成参考时钟。

    您能否帮助我们配置 TICS Pro 软件以测试 LMX2594EVM? 我在我们的网站上找到的 TICS Pro 培训视频适用于另一个器件 LMK03328。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    EVM 用户指南中已经介绍了 EVM 设置指南。  

    我的建议是、按照用户指南说明使其在默认模式下工作。 之后、客户可以根据其系统需求修改 TICS Pro 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    很遗憾、我无法完全按照用户指南中列出的步骤操作、因为我没有所有必需的工具。

    具体而言:

    -100 MHz 时钟。

    我可以将封装中的 Reference Pro 板用作时钟吗?  或者、我有一个可高达20MHz 的信号发生器、是否可以稍微修改用户指南步骤以适应这种情况?

    -相位噪声分析器。

    我目前有一个网络分析器、但无法进行此测量。 您是否有任何关于其他常见实验室设备的建议、我可以使用这些设备将此测量可视化。 也许可以使用示波器?

    单独的注释。

    我的 LMX2594EVM 板可完全用于我的设置。 是否可以通过 TICS Pro 软件获取此板的配置并使用它对新板进行相应的编程?

    如果是、您能否分享一些有关如何执行此操作的步骤。

    感谢您的帮助、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果您只是想查看 EVM 是否正常工作、但不打算进行精确的相位噪声测量、正如 EVM 用户指南中已经显示的那样、您可以使用 Reference PRO 的100MHz 输出时钟作为 LMX2594EVM 的参考时钟。 您可以使用频谱分析仪来查看 EVM 是否锁定。 EVM 默认模式输出频率为7GHz、如果您的测试设备无法支持该频率、请在 TICS Pro 中更改通道分频器值以降低输出频率、以适合您的测试设备。

    完成 TICS Pro 配置后、可以在文本文件中导出所有寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的帮助、我很抱歉以前没有注意到这一点。 但是、我的"有效 "EVM 和新购买的 EVM 之间似乎存在硬件差异。

    新电路板缺少一个 VC-708差分输出晶体振荡器 VC-708 2007年2月7日2014.indd (vectron.com)。 请参见下图。

    新"不工作":

    旧的"正在工作":

    我目前不熟悉该组件、您对此有什么了解吗?

    您能否确认这是否是 TI 以前版本的 EVM 所提供的。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    旧 EVM 附带板载100MHz XO。 由于此 XO 已停产、因此新 EVM 将不会有此 XO。 在(新) EVM 用户指南中、我们要求使用 Reference PRO 的100MHz 输出时钟作为 EVM 的参考时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解 Noel。

    您是否知道是否可以获得旧的 EVM (具有板载100MHz XO)? 虽然不再制造、但 TI 可能仍有一些旧模型放置在周围、或者愿意将一些模型与其余的 VC-708振荡器组装在一起。

    此外、您能否告诉我最近是否对 EVM 板进行了任何其他更改? 如果仅缺少 XO、我是否可以获得完全相同的 XO 模型并将其焊接到适当的位置。 EVM 是否可以按预期工作?

    一如既往、感谢您的支持。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我不同意你的请求。

    让我问您、如果您按照(新) EVM 用户指南设置(新) EVM、您是否能够锁定它? XO 不是障碍、新 EVM 已配置为外部时钟源、它可以是信号发生器或 Reference PRO。