This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:内部温度传感器精度

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008402/lmx2820-internal-temp-sensor-accuracy

器件型号:LMX2820

您好!

我们将在室温下查询 LMX2820的内部温度传感器、并启用1个射频输出、然后使用数据表中提供的公式获取转换为60C - 62C 左右的值。 该值对于内部传感器而言是否合理、或者我们是不是这样? 环境室温下、该器件的预期温度范围是多少? 很明显、这取决于散热器等、但只需寻找完整性检查或合理的范围即可将这些值放入其中。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据热性能的不同、这听起来在正确的社区中。 LMX2820是一款更小的器件、即使只有一个射频输出处于活动状态、也会消耗数瓦功率、因此我们预计内部温度会相对于环境温度过高。

    编辑以添加:您还可以尝试通过 R0中的 POWERDOWN 位关闭器件、然后读回温度传感器-它应在掉电过程中保持开启状态、并且作为完整性检查、它将为您提供更接近环境温度的值。

    此致、

    Derek Payne