This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:HT 时的数据包丢失

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1006347/lmk05318b-packet-loss-at-ht

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05318

大家好、

在 HT 测试期间、客户发现 LMK05318B 的丢包问题比 RT 严重得多、  

HT 测试条件为: 当试验箱65°C 时、 LMK05318B 表面温度为88°C

最后、我发现客户使用 LMK05318寄存器设置编程到 LMK05318B 中、客户认为他们是 BOM 到 BOM 器件。

帮助在 TICS - LMK-05318B 中重新生成寄存器文件后、数据包丢失问题得到解决。

客户希望了解什么可能是根本原因。 (我猜测输出频率非常小、并且在 HT 时变得更糟?)

感谢详细解释、客户需要、谢谢。

Andrew

e2e.ti.com/.../LMK05318B-MOXA-_2800_156.25M-_2B00_-125M_5F00_10ppm_2900_-_2800_to-Andy-Chen_2900_.tcse2e.ti.com/.../HexRegisterValues-_2800_156.25M_5F00_0ppm-_2B00_-125M_5F00_10ppm_2900_-_2800_to-Andy-Chen_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    您能否同时提供原始文件(LMK05318)和更正后的文件、并清楚地确定哪一个是哪一个? 如果没有这两个文件、则很难确定根本原因。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    谢谢。

    客户只在下面提供了这个文件。

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_new-lvds_5F00_0ppm_5F00_10ppm-_2800_from-Andy-Chen_2900_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    对于 DPLL 编程和 APLL 编程、这两个文件几乎完全不同。 值得注意的是、您提供的文件中的 DPLL 已禁用-未使用基准输入。 同时、LMK05318文件似乎正在使用 DPLL。 我不明白原始寄存器的目的是什么、因为新寄存器的使用方式完全不同。

    该器件事先做了什么? 在新的寄存器配置中、它肯定不会执行相同的操作。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

     LMK05318上使用的寄存器设置是由另一个重新安装的 FAE 生成的、因此我无法获取 TCS 文件进行比较、感谢您的检查。

    客户未使用 DPLL 路径、仅使用 XO = 24.576MHz 路径。

    您能否帮助检查每个通道的输出频率是否相同?

    从屏幕截图中、我认为它们是相同的。

    客户想知道、如果 将 LMK05318非 B 寄存器设置直接复制到  LMK05318B 中、您预计会出现什么问题?

    谢谢。

    [LMK05318]

    [LMK05318B]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    LMK05318寄存器设置可直接应用于 LMK05318B 芯片、但反之亦然。 一些调试步骤:

    1.检查状态寄存器。 相关说明可在 LMK05318B 向导的最后一页中找到。

    2.如果一切都被锁定,则测量输出频率,查看频率是否被错误计算。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao 和 Derek、您好!

    感谢您的反馈和时间。

    目前、我们被锁定在家里、禁止拜访客户、客户也禁止拜访我们。

    如果可用、我将与客户进行状态检查和输出频率检查。

    一个简单的问题   是、如果我们使用直接应用于 LMK05318B 芯片(输出156.25M 和125M)的 LMK05318寄存器设置、则 B-ver 上的"很可能"输出频率会稍有不同、这一根本原因找出方向应该是一个良好的开端、对吧? 谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    如果您直接将 LMK05318寄存器设置加载到 LMK05318B 芯片中、则应获得完全相同的行为。 由于 B 版本设计向后兼容、因此不会有任何频率差异。 它具有更多的功能和改进、但它可以接受非 B 软件而不进行任何更改。

    此致、
    Hao