This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007660/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

大家好、  

我正在使用 LMX2595、但遇到了问题。 它未锁定。 我在 TICS Pro 软件上进行了配置。 我测量了 OSCINP (单端)、它的值等于我在 TICS PRO 上配置的值。 我在下面附加了映像和配置文件。  

我希望这能得到你的帮助。  

此致 、e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_org.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dao:

    看起来您有旧版 TICS Pro、请使用 TI.com 中提供的最新版本。

    配置 TICS Pro 后、请确保按键中的 Ctrl+L、或在菜单栏中单击"USB communications"、然后单击"Write All Registers"、将所有寄存器加载一次。

    您是否使用 PLL SIM 为 20mH FPD 设计环路滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的支持。  

    我将更新最新版本、但 LMX2595在我的板上、而不是 EVM。 关于 PLL SIM、我以前从未使用过。 但是、我附加了我设计的环路滤波器。  

    你可以为我回顾一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dao:

    您使用的是 EVM 默认环路滤波器、该滤波器仍然适用于20MHz FPD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯先生:  

    这意味着它不会影响、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dao:

    这意味 着 PLL 环路是稳定的、解锁不是由环路滤波器引起的、而是由其他因素引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fung、