请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2820 您好!
在数据表中、写入 MUXOUT 引脚仅在 CE 为低电平时处于三态。 这是将 MUXOUT 设置为三态的唯一方法吗?
如果是、在同一 SPI 总线上使用两个 LMX2820的最佳方法是什么? 在这种情况下、在使用共享 SPI 总线的情况下、是否可以通过 SPI 从一个 PLL 读取寄存器而无需禁用第二个 PLL (通过 CE)?
此致
Joachim